请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR6989 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
在开发我的应用程序之前,我想测试串行通信,然后我从TI资源管理器页面获取UART回波代码以对其进行测试。
我使用Arduino软件的串行监视器发送和接收字符,将其配置为代码(9600)中指定的波特率,并且板通过USB供电(这意味着它们位于同一接地) 每次我发送一个字符时,我都会收到垃圾。
我不知道是否存在某种关系,但我的CCS要求更新每个调试会话。 我正在使用Linux,CCS 7.1 0和MSP430FR6989,它们也在MSP430.5969万中进行了测试。
谢谢!