This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:尝试在串行端口测试回波代码并接收垃圾箱。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/620636/ccs-msp430fr6989-trying-to-test-echo-code-and-receiving-trash-at-serial-port

部件号:MSP430FR6989

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

在开发我的应用程序之前,我想测试串行通信,然后我从TI资源管理器页面获取UART回波代码以对其进行测试。

我使用Arduino软件的串行监视器发送和接收字符,将其配置为代码(9600)中指定的波特率,并且板通过USB供电(这意味着它们位于同一接地) 每次我发送一个字符时,我都会收到垃圾。

 我不知道是否存在某种关系,但我的CCS要求更新每个调试会话。 我正在使用Linux,CCS 7.1 0和MSP430FR6989,它们也在MSP430.5969万中进行了测试。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sara:

    我会仔细检查您的终端设置,看看它是否显示ASCII或十六进制值。 我认为回显示例不会发送ASCII值,所以如果终端是这样设置的,它就像一个废话和特殊字符。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以在哪里解决问题? 如果没有响应,我将很快关闭此线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!