请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:eZ430-Chronos 工具/软件:Starterware
您好,
我有一个ez-430 Chronos手表,我刚刚按照用户指南中提到的步骤打开它,然后组装了它,现在它只显示黑屏,我不知道它发生了什么, 按下指示灯按钮时,指示灯亮起,但未显示在液晶屏上。 请建议我可能的方法来纠正我的问题/
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Starterware
您好,
我有一个ez-430 Chronos手表,我刚刚按照用户指南中提到的步骤打开它,然后组装了它,现在它只显示黑屏,我不知道它发生了什么, 按下指示灯按钮时,指示灯亮起,但未显示在液晶屏上。 请建议我可能的方法来纠正我的问题/
您好Ryan:
感谢您的回复。
不,大约2岁。 我在大学举行的TI模拟制造商竞赛中获得了此项冠军。 实际上,我之所以尝试将其与射频模块连接起来,是因为我想对其进行更多的探索,所以我的目的是在TI软件的帮助下更改日期和时间, 当它没有连接时,我阅读了它的用户指南,所以我绑定到了它的模块并连接了它的调试接口螺母,没有发生任何事情,所以我把它放在它的框架中,在那个显示屏变黑后。我尝试了很多次,并阅读了用户手册 但我无能为力。
此致
Shubham