This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/eZ430-Chronos:Chronos手表显示屏显示黑色

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617611/starterware-ez430-chronos-chronos-watch-display-showing-black

部件号:eZ430-Chronos

工具/软件:Starterware

您好,

我有一个ez-430 Chronos手表,我刚刚按照用户指南中提到的步骤打开它,然后组装了它,现在它只显示黑屏,我不知道它发生了什么, 按下指示灯按钮时,指示灯亮起,但未显示在液晶屏上。 请建议我可能的方法来纠正我的问题/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至MSP430论坛以获得帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人愿意帮助我解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shubham您好!

    这是全新的开箱即用eZ430-Chronos吗? 您从哪里购买开发套件? 您是否尝试过重新编程或更新固件? 您是否能够连接所提供的GUI并与之交互? 您是否考虑过更换电池?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    感谢您的回复。

    不,大约2岁。 我在大学举行的TI模拟制造商竞赛中获得了此项冠军。 实际上,我之所以尝试将其与射频模块连接起来,是因为我想对其进行更多的探索,所以我的目的是在TI软件的帮助下更改日期和时间, 当它没有连接时,我阅读了它的用户指南,所以我绑定到了它的模块并连接了它的调试接口螺母,没有发生任何事情,所以我把它放在它的框架中,在那个显示屏变黑后。我尝试了很多次,并阅读了用户手册 但我无能为力。

    此致  

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shubham,您好!

    那么,在您尝试连接RF模块之前,它是否工作正常? 连接失败时,您的PC是否报告了任何错误? 此时,您应尝试对其进行重新编程,或通过电源检查电池。

    e2e.ti.com/.../21.1739万
    e2e.ti.com/.../
    e2e.ti.com/.../42.6439万


    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:

    是的,在连接到RF模块之前,它工作正常,我没有看到PC报告的任何连接失败错误, 当我将其连接到PC时,屏幕出现,您还提供了其他几个凸面的链接,我在其中看到一个凸面存在弹簧问题,该弹簧将板连接到Vcc什么是弹簧?

    此致
    Shubham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弹簧将电池连接到PCB,以便为系统提供VCC电源,如果您不知道弹簧或其位置,则在打开机箱时可能会放错位置。 这说明了通过PC连接正确供电时设备打开的原因。 TI不提供更换部件,也不提供任何有关合适替代产品的建议。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是这样,我就无法在电池和Vcc之间找到任何弹簧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要找到一种方法将电池VCC和GND连接到板上。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您,Ryan帮助我解决了这个问题,现在工作正常=。

    但现在我在连接射频模块时遇到了另一个问题。 我正在附加我正在接收的邮件的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第一步是确保正确连接RF接入点并接通电源。 您也可以按照《用户指南》中的常见问题解答来帮助调试问题。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,实际上,当我第一次尝试设置模块之间的通信时,没有问题,但当我尝试按下向下按钮进行同步时间等设置时,问题就会出现。