请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:BQ2.512万我们在Flex in Linköping ä t主要从事可穿戴和物联网产品,在这里,我们发现低泄漏零件的问题最多。 由于系统通常在大多数时间处于深度睡眠状态,因此我们需要漏电率极低的电源部件,但当系统处于活动状态时,在BLE/GSS/LoRA/Sigbe/WiFi/等设备上可能会消耗40-200mA (或更高)
我们提供LiPO可充电电池和Li原电池。
通常,MCU是唯一具有恒定电源的芯片,通常在睡眠时使用约2uA。
我们希望了解TI对此类产品的拓扑结构的建议。 例如,与降压并行的LDO是否可以成为有效的解决方案?