This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 找到正确的部件

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/621865/finding-the-right-part

主题中讨论的其他部件:BQ2.512万

我们在Flex in Linköping ä t主要从事可穿戴和物联网产品,在这里,我们发现低泄漏零件的问题最多。 由于系统通常在大多数时间处于深度睡眠状态,因此我们需要漏电率极低的电源部件,但当系统处于活动状态时,在BLE/GSS/LoRA/Sigbe/WiFi/等设备上可能会消耗40-200mA (或更高)

我们提供LiPO可充电电池和Li原电池。

通常,MCU是唯一具有恒定电源的芯片,通常在睡眠时使用约2uA。

我们希望了解TI对此类产品的拓扑结构的建议。 例如,与降压并行的LDO是否可以成为有效的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Laura:
    如果您需要LDO,我建议使用集成了LS/LDO的Bq2.512万。 在无负载情况下启用降压时,其IQ为700nA,且在运输模式下IQ低于50nA。 它还通过I2C进行主机控制,最大输出电流为300mA。
    此致,
    Raheem