您好,
我对MSP430有一些疑问
1.我计划将外部RAM连接到MSP430F6459-HiRel。 因此,请推荐一款与 MSP430F6459兼容的合适RAM ,您可以提供接口示意图或文档作为参考吗?
2. MSP430F6459-HiRel.的内部ADC转换器的最大参考电压是多少。 (我们的传感器提供0-3.3V输出)
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我对MSP430有一些疑问
1.我计划将外部RAM连接到MSP430F6459-HiRel。 因此,请推荐一款与 MSP430F6459兼容的合适RAM ,您可以提供接口示意图或文档作为参考吗?
2. MSP430F6459-HiRel.的内部ADC转换器的最大参考电压是多少。 (我们的传感器提供0-3.3V输出)
谢谢你
MSP430F6459-HiRel没有外部存储器接口(EMIF),因此,如果您要连接商用并行SRAM,则必须在软件中执行此操作(使用GPIO端口对其进行位惊叹)。 我不记得看到过任何具有EMIF的MSP430 (尽管我确信知道的人会纠正我)。
考虑到管理SRAM总线需要额外的周期,您可能会发现使用串行SRAM (23LC1024)或FRAM (MB85RS1MT)的速度更快,更不用说更简单了,您可以像MCU一样快速进行时钟。 前者可用于汽车(不是很军用)级。