This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6459:关于外部RAM接口和ADC

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6459-HIREL, MSP430F6459, MSP430F5359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616043/msp430f6459-regarding-external-ram-interfacing-and-adc

主题中讨论的其他部件:MSP430F659-HiRelMSP430F6459MSP430F5359

您好,

 我对MSP430有一些疑问

1.我计划将外部RAM连接到MSP430F6459-HiRel。 因此,请推荐一款与 MSP430F6459兼容的合适RAM ,您可以提供接口示意图或文档作为参考吗?

2. MSP430F6459-HiRel.的内部ADC转换器的最大参考电压是多少。 (我们的传感器提供0-3.3V输出)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我可以先问一下为什么您的系统需要外部RAM吗? MSP430F6459具有512kb的闪存和66KB的RAM,这是否足以满足您的应用?

    最大内部参考电压可在MSP430F6459-HiRel数据表的表5-31中找到,它是2.5V。 但是,通过使用外部参考,可将其扩展至AVCC (最大3.6V)。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否能够解决此问题? 如果是,您是否可以将您的解决方案发布到论坛,以帮助可能遇到相同问题的其他人?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    我们计划将(msp430f5359)用于航空电子应用。
    因此,我的最终客户要求提供一些资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的更新。 您是否仍在寻找建议? 如果可以,你可否回答我在第一次答复中提出的问题?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430F6459-HiRel没有外部存储器接口(EMIF),因此,如果您要连接商用并行SRAM,则必须在软件中执行此操作(使用GPIO端口对其进行位惊叹)。 我不记得看到过任何具有EMIF的MSP430 (尽管我确信知道的人会纠正我)。

    考虑到管理SRAM总线需要额外的周期,您可能会发现使用串行SRAM (23LC1024)或FRAM (MB85RS1MT)的速度更快,更不用说更简单了,您可以像MCU一样快速进行时钟。 前者可用于汽车(不是很军用)级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于应用,我们使用10个模拟输入,3个频率输入,35-40个离散IO的2个PWM输出,JTAG,1个UART和3个I2C通道(MSP430F5359 )。

    对于某些模拟输入,我们使用移动平均技术(最少30个样本),因此我的最终客户要求提供一些数据。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我不确定当您说您的最终客户要求"提供一些资源"时,您的意思是什么。 请您多说几个问题吗?

    此致,
    Caleb Overbay