主题中讨论的其他部件:MSP430F6736
大家好
我有一个关于 MSP430上的I+/I-引脚(即引脚3和4)的测量问题,该引脚正在功率计中使用....

在上面的电路中(请注意,这是SD24B的V+/V-输入),点3和4是浮动的,实际上未连接到芯片
交流电为120V,1&2=0.094V ( 这是预测和测量的),3&4=0.094V (这也是预测和测量的)
但现在在上面的电路中(请注意,这现在是SD24B的I+/I-输入) ,点5和6是浮动的,实际上并未连接到芯片...
AGND和带电(并联)之间的交流电压为120V,通过并联的负载为:8.60A
1和2之间的电压=2.081mV (这是预测和测量的)
3和4之间的电压=4.6mv (测量值)
5和6之间的电压= 4.6mv (测量值)
断开负载时(0A):5&6=4.0mv ( 测量值)的电压
而且,由于点5和6未连接到MCU,因此没有电流路径。
因此,我们现在在点5和点6之间放置了一个1K电阻器以完成电流路径,我们观察到以下情况:
加载时:5 和6之间的0A电压=1.3mv (测量值)
当负载:8.6A 5和6=1.64mv ( 测量值)之间的电压 时,与0A相比,变化为26 %。
然后,我们还将电容器C8和C12替换为33nF (而不是上面显示的47pF),并观察到以下情况:
负载时:5 和6之间的0A电压=0.44v (测量值)
当负载:8.6A 5和6之间的电压=0.42伏 (测量值) 时,与0A相比的变化现在为- 4.5 %。
因此,我们可以轻松预测 点1和2的输入(或者更确切地说是PD),因为电流回路是完整的,根据给定的电流,电容器的影响是最小的。
但是,第5点和第6点(即针脚3和4)的情况并非如此,它们似乎对任何噪音都非常敏感。
因此,我们需要知道或有一个基准,以确定MCU的引脚3和4的可传递值。
现在,问题...
为了为针脚3和4 (即上面的第5和第6点)提供正确的输入,我们希望了解:
- MCU的内部电路在点5和点6 (即引脚3和4)处有何作用?当改变C8和C12的电容值时,MCU的内部电路有何影响?
- 将分流器连接到点5和6 (即引脚3和4)的推荐电路配置是什么?
- 为了滤除任何噪声影响,我们应该针对针3,4进行哪些基准测量,以及完成电流路径(以便模拟MCU)的建议是什么?
提前感谢