This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:连接到SD24B I+/I-

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/621293/msp430f6736a-connection-to-sd24b-i-i-

部件号:MSP430F6736A
主题中讨论的其他部件:MSP430F6736

大家好

我有一个关于 MSP430上的I+/I-引脚(即引脚3和4)的测量问题,该引脚正在功率计中使用....


在上面的电路中(请注意,这是SD24B的V+/V-输入),点3和4是浮动的,实际上未连接到芯片

交流电为120V,1&2=0.094V ( 这是预测和测量的),3&4=0.094V (这也是预测和测量的)

 

 

但现在在上面的电路中(请注意,这现在是SD24B的I+/I-输入) ,点5和6是浮动的,实际上并未连接到芯片...

AGND和带电(并联)之间的交流电压为120V,通过并联的负载为:8.60A

1和2之间的电压=2.081mV (这是预测和测量的)
3和4之间的电压=4.6mv (测量值)
5和6之间的电压= 4.6mv (测量值)

断开负载时(0A):5&6=4.0mv ( 测量值)的电压

而且,由于点5和6未连接到MCU,因此没有电流路径。  
因此,我们现在在点5和点6之间放置了一个1K电阻器以完成电流路径,我们观察到以下情况:

加载时:5  和6之间的0A电压=1.3mv (测量值)
当负载:8.6A 5和6=1.64mv ( 测量值)之间的电压 时,与0A相比,变化为26 %。

然后,我们还将电容器C8和C12替换为33nF (而不是上面显示的47pF),并观察到以下情况:

负载时:5  和6之间的0A电压=0.44v (测量值)
当负载:8.6A 5和6之间的电压=0.42伏 (测量值) 时,与0A相比的变化现在为- 4.5 %。

因此,我们可以轻松预测 点1和2的输入(或者更确切地说是PD),因为电流回路是完整的,根据给定的电流,电容器的影响是最小的。
但是,第5点和第6点(即针脚3和4)的情况并非如此,它们似乎对任何噪音都非常敏感。

因此,我们需要知道或有一个基准,以确定MCU的引脚3和4的可传递值。

现在,问题...
为了为针脚3和4 (即上面的第5和第6点)提供正确的输入,我们希望了解:

  1. MCU的内部电路在点5和点6 (即引脚3和4)处有何作用?当改变C8和C12的电容值时,MCU的内部电路有何影响?
  2. 将分流器连接到点5和6 (即引脚3和4)的推荐电路配置是什么?
  3. 为了滤除任何噪声影响,我们应该针对针3,4进行哪些基准测量,以及完成电流路径(以便模拟MCU)的建议是什么?

 

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshe,

    我不知道您的问题是什么,但我至少可以通过将您指向用户指南来回答问题1。100 %

    外部电路取决于您希望转换的速度,如以上公式所示。


    以下AppsNote还提供了一些连接模拟输入的良好建议(请参阅第#5-#6页)
    www.ti.com/.../slaa517e.pdf

    基准测量是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dietmar

    感谢您的回答...我的问题本来应该非常简单,但我很难阐明,所以请耐心回答。

    查看上面的电路:
    我希望该电路模拟从分流器到引脚3和4 (I+/I-)的电路。 此外,我还想放置一个等效阻抗(在点5和6处),模拟SD24B给我的电路带来的阻抗。
    我为什么要这样做,您可能会问? 所以我可以尝试使用电阻器和电容器的各种值来尝试实现最佳的抗噪电路。

    因此:
    1.放置在该处的等效阻抗是多少? (MSP430F6736数据表表5-36中是否提到了200K欧姆?)
    2.改变CAP C8和C12似乎对结果有相当明显的影响- TI是否建议了47pF以外的值,或者47pF是否被认为是最佳值?  
    3.在有关P6的文档slaa517e.pdf中,图5中有一个CAP 'C26',如果使用分流器,是否需要此项,这也是TI的最佳值吗?
    4. TI认为什么是进一步的噪声抑制器?
    5.在分流器的最大负载下,TI是否建议我将980mV作为I+和I-或更低值之间的差动电压?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    不用担心语言,我也不会说母语,因此我们也是同一个语言!

    感谢您提供背景信息,现在我想我理解您的请求有点痛苦:

    因此,输入特性在数据表中指定,如下所示:

    回答您的问题:

    1.是的,这是我推荐您使用的典型电阻200千欧

    2.在单相Emeter的参考设计中也提到了47 pF,因此我将选择这些值。 最后,它取决于您希望如何根据频率来标注低通滤波器或反锯齿滤波器的尺寸。 我建议使用参考设计中提到的值。

    3.是的,我认为这是一个最佳值,但与此特定的TI设计有关,如果建议使用,请将其用于您的建模。 这是为了在采样过程中稳定输入电压,并根据我的了解过滤HF噪音。

    4. RC电路应该足够,请记住,每个附加电路也会影响您的测量

    5.取决于您选择的增益,为此您需要对齐它。 如果您增加增益,您降低了电压摆动,应用程序便会使用增益=1来说明约920mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Dietmar!!