This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:FR6047-EVM GUI

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617060/msp430fr6047-fr6047-evm-gui

部件号:MSP430FR6047

我正在使用FR6047 GUI,但一些参数让我很惊讶,流的三个参数意味着什么???  

我已经阅读了GUI的用户指南,但窃取不知道 三个参数的含义,特别是 “开始PPG计数”,TI员工能不能教我吗?

2.'从硅用户指南的以下图片,很容易理解  USS作品的时间段,但GUI的描述是如此糟糕!

从芯片用户指南中,“触发PPG”表示开始生成 和停止pluse,但GUI中的“启动PPG计数”表示?

3.it最好使用数字来教我这三个参数的含义   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    关于这些时间标记,有几个文档可供参考。  

    用户指南的第21.4 节:    

    设计中心用户指南:  

    USS库API指南: C:\ti\MSP\USSLib_01_20_00_14 (如果安装在默认位置)

    请参阅芯片用户指南中的表21-3。  TM_A至TM_D表示不同的时间标记事件,其中TM_A至TM_C直接从GUI配置表示。  TM_D可以使用TM_A +脉冲启动和ADC捕获之间的间隙(默认=62uS)进行计算。  如果您还需要一些澄清,请告诉我,我们也可以将其作为时间图表进行整理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好

    Eddie

     我认为GUI的用户指南没有 清楚地描述参数,

    相反,GUI的描述 可能会错误地将用户误认为是错误的

    例如,对于“UPS和DNS间隙 ”,GUI的用户指南显示“ADC捕获之间的时间间隔(以微秒为单位) ”。

    我是融合的,这个参数 只是表示两个传感器之间的脉冲间隙,它与ADC捕获无关。您的看法是什么?

    2、 “开始PPG计数”和“UPS0到UPS1间隙”有何不同 ?   为什么"打开ADC计数 "比"开始PPG计数"短? 我认为,它应该更长,因为我们先生成脉冲,然后再生成ADC捕获。

    我可以清楚地阅读芯片用户指南("六次标记事件")并理解它的含义,但GUI的描述非常多。

    对于以上两个答案,我需要得到深入的支持,而不是提供用户指南,谢谢!

    我需要 一个时间图来描述“六个时间标记事件”和GUI中参数之间的关联

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的反馈,我们将阐明时间标记事件及其与文档中GUI的关联。

    对于用户指南中的UPS和DNS差距描述,它不会指明“ADC捕获”,而是指明“顺序捕获之间的时间”。  这是指UPS脉冲和DNS脉冲之间的时间。  我同意这不是指ADC捕获。  我们可以更改文档中的措辞以进行澄清。

     时间标记不一定 需要是TMA到TMD的顺序。  这取决于系统。  对于我们测试的特定“现成”Audiowell管道和EVM硬件,我们发现在开始PPG之前稍微打开ADC可提供更好的结果。  请根据您的系统要求随时调整此设置,以获得最佳性能。

    请参阅以下用户指南中的时间标记与GUI之间的关系。    

    TMA–启动PPG

    TMB–打开ADC计数

    TMC–启动PGA和偏置计数

    TMD - TM_A +脉冲启动和ADC捕获之间的间隙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eddie
    感谢您的回复。
    因此序列之间的实际时间间隔为T="UPS0到UPS1间隙"+"开始PPG计数"。
    对我来说很重要,因为我会使用此间隔时间来累积水量。
    其中增量体积=间隔时间*流速。
    我是对的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,ö m

    流速中有如此多的噪声信号(无流量),如何避免?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    原始计算的体积流速通常会发出噪音。 您可以对这些原始测量运行平滑滤波器,以获得平滑的平均流速。

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kissn:

    这是否有助于回答您的问题? 还是我们可以提供更多帮助?

    此致,
    Katie