请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FE4272 主题中讨论的其他部件:MSP-FET, MSP-Gang
使用 MSP-FET对MSP430FE4272 MCU进行编程,并对MSP组编程器进行粗略编程(如果将“目标电源”设置为“由编程器提供,整个范围”)
我想知道,是否像MSP-Gang应用程序报告的那样,外部VCC真的很低,但外部电压是3.1 V。除此之外,我使用MSP-FET对相同的MCU进行了编程。
这是我所遇到的错误的快照。
我应该做什么?