This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FE4272:MSP组编程器错误13:VCC太低

Guru**** 2588865 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FE4272, MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616759/msp430fe4272-msp-gang-programmer-error-13-vcc-is-too-low

部件号:MSP430FE4272
主题中讨论的其他部件:MSP-FETMSP-Gang

使用 MSP-FET对MSP430FE4272 MCU进行编程,并对MSP组编程器进行粗略编程(如果将“目标电源”设置为“由编程器提供,整个范围”)

我想知道,是否像MSP-Gang应用程序报告的那样,外部VCC真的很低,但外部电压是3.1 V。除此之外,我使用MSP-FET对相同的MCU进行了编程。

这是我所遇到的错误的快照。

我应该做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Getaneh:

    使用MSP430 VCC的外部电源时,请确保将MSP-Gang正确连接到PCB。 摘自MSP-Gang程序员用户指南:

    此外,请查看用户遇到类似问题的此相关E2E帖子:

    此致,  

    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否能够解决此问题? 如果是,您是否可以将您的解决方案发布到论坛,以帮助可能遇到相同问题的其他人?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉没有尽快分享我的体验,尽管这有点棘手。 将电源选项设置为"由程序员提供"解决了我的问题。 但是,PCB上没有路径(轨迹)让目标器件由Gang编程器供电。 在启动“电源选项”时,Gang编程器似乎存在一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Getanah:

    在选择外部VCC选项时,您是否已验证将MSP430 VCC连接到MSP-Gang的Vextin (4号插针)? 如果没有此连接,您可以获得上面看到的错误。

    切换到“由程序员提供”时,MSP-Gang不再尝试检测MSP430的VCC,您也不会收到错误。 这仍然不意味着通信工作正常,您的操作超出了规范。

    此致,
    Caleb Overbay