This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:如何配对ADC12_B的差分通道

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/621251/ccs-msp430fr5969-how-to-pair-the-differential-channel-of-adc12_b

部件号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

          我在MSP430FR59设置 的用户指南中找不到如何配对ADC12_B差分通道的规则。 谁可以向我展示用户指南或其他文档中信息的位置。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    您可以通过以下方式将GPIO对设置为差分ADC输入:

    1.  设置适当的PxSELx位
    2.  在ADC12MCTLx寄存器中设置ADCDIF位
    3.  在 ADC12MCTLx寄存器中设置ADC12INCHx位

    您还可以通过查看《用户指南》中的ADC12MCTLx寄存器找到哪些ADC输入是差分对:

    您还可以在TI资源浏览器 中找到此示例。

    此致,  

    Caleb Overbay