This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Atmega 16A TI替代产品

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633, MSP430FR4133, MSP-EXP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/621055/atmega-16a-ti-substitute

主题中讨论的其他部件:MSP430FR2633MSP430FR4133MSP-EXP430FR4133

支持路径:/Product/Help with Device Selection/

我需要一个与ATMEGA 16A功能相同的TI微处理器。

我需要参考2017 TI设计竞赛。

因此,如果我有一个与ATMEGA 16A对应的微处理器,我将会非常有必要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Akansha,

    如果需要电容式触摸,我建议使用MSP430FR2633。 我们提供MSP-Capt-FR2633 Captivate开发套件。 否则,我建议使用MSP430FR4133。 我们提供MSP-EXP430FR4133 LaunchPad,便于开发。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序