请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSPDRIVERLIB 主题中讨论的其他部件:MSPWARE
工具/软件:Code Composer Studio
我必须使用脱机安装程序将CCS安装到此计算机上。 资源管理器下不显示任何内容。
我已手动下载MSP432的DriverLIB。 但我不知道怎么说。 考虑到其他人在使用它时没有遇到任何困难,我怀疑有一些基本的东西我看不到。 包含<ti/devices/msp432p4xx/driverlib/driverlib.h>行的代码组。
这令人非常沮丧。 过去,您只需安装CCS和tada,即可开始工作。 现在有云和MSPWare (我似乎也不能工作)等等。 我只需要像MSP430一样为MSP432编写代码。 我点击了MSP432的方框,为什么没有我需要的工具?