This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSPDRIVERLIB:7.2 driverlib --我该把它放在哪里?

Guru**** 2588625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/620012/ccs-mspdriverlib-ccs7-2-driverlib----where-do-i-put-it

部件号:MSPDRIVERLIB
主题中讨论的其他部件:MSPWARE

工具/软件:Code Composer Studio

我必须使用脱机安装程序将CCS安装到此计算机上。  资源管理器下不显示任何内容。  

我已手动下载MSP432的DriverLIB。  但我不知道怎么说。  考虑到其他人在使用它时没有遇到任何困难,我怀疑有一些基本的东西我看不到。  包含<ti/devices/msp432p4xx/driverlib/driverlib.h>行的代码组。  

这令人非常沮丧。  过去,您只需安装CCS和tada,即可开始工作。  现在有云和MSPWare (我似乎也不能工作)等等。  我只需要像MSP430一样为MSP432编写代码。  我点击了MSP432的方框,为什么没有我需要的工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    能否在启动资源管理器时发布CCS快照? 是否显示任何错误/消息??

    同时,请从以下网址下载并安装最新的MSP432 SDK: www.ti.com/.../simplelink-msp432-sdk (它包含MSP432的driverlib)

    之后,您将能够在C:\ti\simplelink_msp432_sdk_1_40_01_00\examples\nortos\MSP_EXP432P401R中找到所有驱动程序库示例。

    如果遇到其他问题,请告知我们。

    此致,

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯,我已经取得了一些进展。 我已经在Eclipse中手动设置路径,以便最终可以看到<driverlib.h>。 但现在,所有映射_取消引用到其他位置的例程都显示为链接程序“错误#1.0234万-D:未解析的符号仍存在”。 因此,我似乎在链接程序的路径中遗漏了一些内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    多么有趣。 如果您 #include <rom.h>且在此之前,#define target_is_MSP432P4XX,则似乎所有未解析的都将消失

    不知道为什么需要这一细节。 我所见过的任何例子都没有显示出来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为它是由项目自动完成的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请尝试导入我在上一篇文章中提到的一个示例,它应该为您提供所有正确的路径和您需要包含在项目中的预定义符号。

    此致,

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    启动资源管理器不会执行任何操作。 什么都不做。 它不会看到云,也不会显示计算机上安装的任何内容。

    我导入了SPI_3Wire_incumenting_data_master几次,并采用了几种不同的方式。 他们都没有将它作为我可以编译的项目引入我的工作空间。 看来这个项目根本没有什么设置--我在MSP432TEST项目中看到的432个建筑商名单是不存在的。