This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eZ430-T2012:需要此主板的连接器部件号

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/620108/ez430-t2012-need-connector-part-number-for-this-board-please

部件号:eZ430-T2012
主题中讨论的其他部件: eZ430-F2013

我需要此主板的连接器部件号...我将eZ430用作编程器工具,需要与 eZ430-T2012部件上的相同匹配连接器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图中有一个零件号,但我无法从任何供应商处找到它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是标准1.27 mm (0.05 ")管座,带机加工引脚。 无论如何,eZ430-F2013用户指南显示:

    9个常见问题

    6. MSP-EZ430U仿真器和MSP-EZ430D目标板之间的连接器的部件号是什么?

    管座:MILE-Max 850-10-004-20-0.1万 (Digi-Key部件号ED8650-ND)
    插座:铣刀-最大851-93-004-20-0.1万 (Digi-Key部件号ED8850-ND)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我没有在pdf中看到它