请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR4133 MSP430FR4133在0xFF80位置为BSL和JTAG使用4个签名字。
“实际”中断向量从LCD中断的0xFFE2开始。
我注意到,从0xFF88到0xFFE1的区域实际上似乎有
FRAM已填充,因此我想知道是否可以将其用于代码或常量。 在数据中
工作表标记为"保留",但我想知道如果出现什么副作用
我写了一些东西...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
MSP430FR4133在0xFF80位置为BSL和JTAG使用4个签名字。
“实际”中断向量从LCD中断的0xFFE2开始。
我注意到,从0xFF88到0xFFE1的区域实际上似乎有
FRAM已填充,因此我想知道是否可以将其用于代码或常量。 在数据中
工作表标记为"保留",但我想知道如果出现什么副作用
我写了一些东西...
[报价用户="Clemens Ladisch"]
其他MSP的数据表说:
在地址处保留的中断向量不用于此设备,如有必要,可用于常规程序代码。 为了保持与其它器件的兼容性,TI建议保留这些位置。
[/引述]
好的,非常感谢
[引述]
请注意,未实际使用的中断向量(即,从未设置其中断启用标志)也可用于存储其他数据,但这确实是邪恶的…
[/引述]
如果你想生成一个不太容易猜到的BSL密码,那就不是那么邪恶了;-)