This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:从0xFF88到0xFFE1的FRAM是否可用?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/619531/msp430fr4133-fram-from-0xff88-to-0xffe1-usable

部件号:MSP430FR4133

MSP430FR4133在0xFF80位置为BSL和JTAG使用4个签名字。
“实际”中断向量从LCD中断的0xFFE2开始。
我注意到,从0xFF88到0xFFE1的区域实际上似乎有
FRAM已填充,因此我想知道是否可以将其用于代码或常量。 在数据中
工作表标记为"保留",但我想知道如果出现什么副作用
我写了一些东西...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他MSP的数据表说:

    在地址处保留的中断向量不用于此设备,如有必要,可用于常规程序代码。 为了保持与其它器件的兼容性,TI建议保留这些位置。

    这些“其它设备”可能具有更多的外设,从而具有更多的中断。

    请注意,未实际使用的中断向量(即,从未设置其中断启用标志)也可用于存储其他数据,但这确实是邪恶的…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Clemens Ladisch"]

    其他MSP的数据表说:

    在地址处保留的中断向量不用于此设备,如有必要,可用于常规程序代码。 为了保持与其它器件的兼容性,TI建议保留这些位置。

    [/引述]

    好的,非常感谢

    [引述]

    请注意,未实际使用的中断向量(即,从未设置其中断启用标志)也可用于存储其他数据,但这确实是邪恶的…

    [/引述]

    如果你想生成一个不太容易猜到的BSL密码,那就不是那么邪恶了;-)