This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430的EZFET

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/618009/ezfet-of-msp430

主题中讨论的其他部件:MSP430FR5994

大家好,

我从MSP430FR5994 LaunchPad复制这个.sch,它是EZ_FET的一小部分。 我知道从USB总线获得~3.3V电压是一个降压的问题。

但我不知道D1(BAS40-05)在这里是如何工作的。 我删除了D1,它确实影响EZFET_VOUT。   EZFET_VOUT上的波形从A改变

将3.3VDC平滑至锯齿波。那么...这是如何发生的?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SeaFesse您好!

    我正在将此问题转发给我们的EZ-FET设计人员,并将尽快回复。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SeaFesse,

    D1正在从T2 BC850CLT1G创建肖特基晶体管。 这会将开关频率从kHz提高到MHz。  它通过增加电容消除Miller效应。 此外,T2的基座负载也被二极管快速消除。

    此致,Ryan