请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:MSP430FR5994大家好,
我从MSP430FR5994 LaunchPad复制这个.sch,它是EZ_FET的一小部分。 我知道从USB总线获得~3.3V电压是一个降压的问题。
但我不知道D1(BAS40-05)在这里是如何工作的。 我删除了D1,它确实影响EZFET_VOUT。 EZFET_VOUT上的波形从A改变
将3.3VDC平滑至锯齿波。那么...这是如何发生的?
提前感谢。