请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR2311 主题中讨论的其他部件:ENERGYTRACE, MSP-FET
工具/软件:Code Composer Studio
CCS 7.2 .0.0.0013万 EnergyTrace目标电压是否可以更改并反映在EnergyTrace电流测量中? 我能够在EnergyTrace高级首选项选项卡中将目标电压更改为2.0V。 但目标电压变化未反映在电流测量中。 请参阅下面的屏幕截图。
请提供建议。
谢谢!
标记