大家好
这可能是一个基本问题...但是...
在 TIDM-1PHMTR的设计中,该板的电源从电源带电和中性电源到以TPS7.7001万结尾的R-C电压降低和校正电路。
中性电源构成板的-ve/Ground平面。
MSP430上的SDB24s (至V1+和V1-以及I+/I-)的连接来自电源带电,电路的部分端接在-ve (中性)上。
SDB24内部是MSP430 -ve电路。
现在我的问题是:
如果我要创建一个EVM,而该EVM的主板电源(以及MSP430的扩展),而不是上述解决方案,则该EVM将来自外部12V直流电源(即完全移除了TIDM-1PHMTR的功率缩减R-C电路)。
这对SDB24 (及其产生的值)有何影响,因为这些电路仍在电源带电和电源中性线之间(当然,电源中性线现在未连接到主板的新-ve)?
提前感谢