This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432-调试器:寻找在1.8V VCC下工作的调试器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617439/msp432-debuggers-looking-for-debugger-that-actually-works-at-1-8v-vcc

部件号:MSP432-调试 程序
主题中讨论的其他部件:MSP-FETENERGYTRACE

我需要调试工作电压为1.8V VCC的MSP432。
已尝试MSP-FET和XDS110 调试探头。 他们声称在1.8V VCC下工作,但事实证明他们不...

在座的各位是否熟悉任何替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈
    您是在LaunchPad上使用XDS110,还是使用独立的XDS110,如下链接所示?
    www.ti.com/.../tmdsemu110-u

    如果您使用的是探头,请按照用户指南中所述的步骤操作,以使探头在1.8V电压下工作: www.ti.com/.../sprui94

    您是从外部还是从XDS110供电1.8V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,XDS110可以正常工作。
    您是否知道它是否能够报告uA功率测量值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    我不明白为什么不呢! 有关EnergyTrace (可帮助您进行uA测量)的更多信息,请参阅XDS110调试探头用户指南的第3.6 节:www.ti.com/lit/ug/sprui94/sprui94.pdf