请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432-调试 程序 主题中讨论的其他部件:MSP-FET, ENERGYTRACE
我需要调试工作电压为1.8V VCC的MSP432。
已尝试MSP-FET和XDS110 调试探头。 他们声称在1.8V VCC下工作,但事实证明他们不...
在座的各位是否熟悉任何替代方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要调试工作电压为1.8V VCC的MSP432。
已尝试MSP-FET和XDS110 调试探头。 他们声称在1.8V VCC下工作,但事实证明他们不...
在座的各位是否熟悉任何替代方案?