This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:LP固件恢复,需要帮助

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430-FLASHER, CC2650, CC3200, CC-DEBUGGER, MSP430F5528, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616286/msp-exp430f5529lp-lp-firmware-recovery-need-help

部件号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他部件:MSP-FETMSP-FET430UIFMSP430-FLASHERMSP-FLASHERCC2650CC3200CC调试器MSP430F5528

我不知道为什么,但是在我最近重新安装CCS (7.2 v.0.0.0013万)之后,当我将Launchpad连接到电脑时,我被要求更新它的固件。 它只是在更新过程中挂起,然后我最终必须取消。 有关其挂起的屏幕,请参阅随附的。

我有多个5529 LP,当我今天上午尝试时,它要求更新所有的LP,现在所有的LP都被欺骗了! 如何纠正,如何更新我的5529 LP并重新运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试使用我的MSP-FET,它也尝试升级和免费。 请参见附件,哎呀! 该怎么办? :(

    *我的MSP-FET430UIF工作正常,现在使用...!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin,您好!

    感谢您的帖子。 我们正在调查您的问题,可能会有一些后续问题来帮助您找出此问题的原因。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢James,感谢! 我还注意到格雷斯现在已经消失了。 很奇怪,不知道为什么!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    您提到现在,Launchpad和MSP-FET已"被"编织"。  您能否详细说明 现在尝试使用它们时会发生什么情况?

    1. 您是否收到任何错误消息? 请复制/粘贴或截屏它所说的内容(这可能提供线索)
    2. 如果在Windows中打开设备管理器,是否在COM端口下看到Launchpad或MSP-FET枚举? 如果是,它会说什么(如果  可能,此处的图片可能会有帮助)
    3. 将MSP-FET插入PC时,LED会执行什么操作-红色和绿色LED的闪烁/开/关顺序是什么?
    4. 您是否能够 将最新版本的MSP430-Flasher与相同的受影响工具配合使用?它是否显示了类似的问题或是否正常工作?

    这些问题都是为了更好地了解 MSP-FET和Launchpad的确切状态。 希望这将为发生的事情以及如何解决问题提供线索。

    此致,

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Katie,

     感谢您的帮助,我今天上午回答了您的问题-

    1. 无错误消息!
    2. 设备管理器中未显示更新尝试失败的设备
      1. 有关所有设备的详细信息,请参阅附件(connection results.txt)
      2. 所有出现故障的设备都出现,使用USBDeview探查它们(参见附件)

    3. 仅一个绿色LED亮起!
    4. 是否可以将MSP-Flasher与Launchpad配合使用?

    请告诉我您的想法,我可以运行任何测试或所需的想法。 还要注意的是,如果需要,我也有TM4C,CC2650和CC3200 LP以及CC-Debugger。

    ---

    e2e.ti.com/.../connection-results.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin,您好!

    1.当您尝试使用带砖的MSP-FET或Launchpad进行编程时,CCS中根本没有任何消息? 当您尝试使用它们时,具体会发生什么情况? 控制台中没有CCS中的内容?
    4.您应该能够将MSP430-Flasher命令行软件与启动板一起使用。 但是,既然您提到这些器件甚至无法正确枚举,我不确定MSP430-Flasher是否能够识别它们。 我仍会尝试,因为看着您的附件,我怀疑枚举的HID设备是MSP-FET中的MSP430器件,它将在引导加载程序模式下出现,以便可以恢复。

    我将向我们的工具团队咨询有关设备枚举和如何恢复的信息。

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能,连接或尝试使用时不会出现!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新? 这些单元已经坐在我办公桌旁的地板上几天了,看着很伤心! :(

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    您是否尝试使用了最新版本的MSP430-Flasher? 工具团队指出,由于您的工具枚举为HID,因此闪光灯应将其检测为需要更新的工具,并强制进行更新。 希望这能恢复您的工具。 请分享闪光器的结果和控制台窗口输出的快照,以便我们可以查看相关版本,或者是否存在任何问题,等等 。https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/60.4566万/2232679#2232679</s>223.2679万 223.2679万

    此致,

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,

    感谢您的提醒-我不会通过CCS更新我的5529。

    问题  >>> 5529LP主板版本号是什么??  <<<

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是1.5 r r和1.6 r:

    板1 1.6 -#3971528013796
    板2 Rr - 1.5 #3971426004943
    板3 1.5 -#1312005260

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Katie:

    我刚刚尝试了您的MSP430-Flasher建议,并使用了以下步骤:

    1. 重新下载和安装MSPFlasher (1.3 v.15)
    2. 将MSP-FET插入USB
    3. 打开命令提示符
    4. '{SP430Flasher.exe–b–r [BSL.txt,BSL]'

    回应

           

    它只是在这里挂起,我已经尝试了多次(3次)。 其中一次挂断尝试花费了一个多小时,想不想?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是一个可行的想法。
    我使用的工具,除其他外,它检查固件版本并根据需要更新TI工具。
    工具--- Lite FET-Pro430 Elprotronic Lite =免费版本。 您必须搜索/下载/运行它,插入5529LP;希望它升级您的EZfet固件。 由于您的3个LP已被骗了,因此值得尝试,从1.5 中开始。

    祝您好运,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    感谢您的耐心等待。 由于无法从Flasher或其他工具进行自动固件恢复,我现在已获得有关如何使用MSP-FET将新固件编程到Launchpad上的EZ-FET的信息。

    请参阅MSP-EXP430F5529LP上的以下测试点? 这些连接到EZ-FET上的调试连接,用于在EZ-FET本身上对MSP430F5528进行编程。

    查看MSP-EXP430F5529LP用户指南 www.ti.com/lit/pdf/slau533中的示意图 ,转到显示EZ-FET lite仿真器示意图的页面,您可以找到TP110至TP104。 这将为您显示这些测试点在EZ-FET上连接到的JTAG信号的标签。

    MSP-FET背面有一个图表,显示了MSP-FET连接器上的哪些引脚与哪些信号相对应,因此您可以将相应的引脚连接到这些测试点。 如下所示:

    JTAG信号 MSP-FET引脚 EZ-FET测试点
    VCC 2*** JP2 +3V3的EZ-FET侧
    接地 9. TP104
    测试 8. TP105
    TDO 1. TP106
    TDI 3. TP107
    TM 5. TP108
    TCK 7. TP109
    RST 11. TP110

    4.5如果您使用MSP-FET引脚2, 则MSP-FET将为EZ-FET上的F5528器件供电,以便进行编程。 在这种情况下,您不得连接Launchpad的USB以避免电压冲突。

    建立连接后,使用Elprotronic FET-Pro430 Lite等软件将此代码图像下载到设备中: e2e.ti.com/.../RAM_5F00_BSL_5F00_eZ_5F00_FET_5F00_lite_5F00_54_5F00_07_5F00_88_5F00_40.txt

    您需要确保在Elprotronic软件上设置内存选项,以允许访问内存的BSL区域。 此代码图像将重新编程设备的BSL区域。

    之后,理论上您应该能够使用常规方法恢复闪光灯,CCS或IAR,您已经尝试通过进入调试/编程会话并允许软件更新/恢复来恢复。

    如果您遇到问题,请告诉我。

    此致,

    Katie