请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 主题中讨论的其他部件:MSP-FET
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用MSP-EXP432p401R启动板。 现在我想将MSP432与 MSP-FET连接起来。 但它失败了,所以我想知道如何连接它们。 如果您提供Connect图片,将会非常好。 顺便说一下,如何配置CCS?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用MSP-EXP432p401R启动板。 现在我想将MSP432与 MSP-FET连接起来。 但它失败了,所以我想知道如何连接它们。 如果您提供Connect图片,将会非常好。 顺便说一下,如何配置CCS?
Jufeng,
您看到过吗? http://www.ti.com/tool/msp-fet-432adptr?keyMatch=msp-fet%20adapter&tisearch=Search-EN-Everything
MSP-FET-432ADPTR是一种适配器,用于将14引脚JTAG连接器转换为标准ARM 10引脚或ARM 20引脚连接器。 这允许将MSP-FET调试探头与MSP432 Cortex-M器件配合使用。
您可以使用 一根连接适 配器板的10针电缆连接到S2按钮旁边的LaunchPad 10针插头。
如果您已经这样做了,请告诉我们您所说的"失败"的含义。 您能否提供有关故障的详细信息?