This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:如何将MSP432与MSP-FET连接

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/618032/ccs-msp432p401r-how-to-connect-msp432-with-msp-fet

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

   我正在使用MSP-EXP432p401R启动板。 现在我想将MSP432与 MSP-FET连接起来。 但它失败了,所以我想知道如何连接它们。 如果您提供Connect图片,将会非常好。 顺便说一下,如何配置CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jufeng,

    您看到过吗? http://www.ti.com/tool/msp-fet-432adptr?keyMatch=msp-fet%20adapter&tisearch=Search-EN-Everything

    MSP-FET-432ADPTR是一种适配器,用于将14引脚JTAG连接器转换为标准ARM 10引脚或ARM 20引脚连接器。 这允许将MSP-FET调试探头与MSP432 Cortex-M器件配合使用。

    您可以使用 一根连接适 配器板的10针电缆连接到S2按钮旁边的LaunchPad 10针插头。

    如果您已经这样做了,请告诉我们您所说的"失败"的含义。 您能否提供有关故障的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Evan Wakefield,

    下面是详细的故障:

    连接到目标时出错:
    (错误-260 @ 0x0)
    尝试连接到XDS110失败。
    原因可能是一个或多个:未连接XDS110,无效
    固件更新,XDS110序列号无效或USB故障
    电缆。 可以使用更新固件和序列号
    xdsdfu实用程序,可在.../CS_base/common/uscif/xds110中找到
    安装目录。 在此处查看readme.txt文件
    有关说明。
    (仿真软件包6.0 .579.0)

    我已经完成了你提到的操作。 我怀疑我的CCS项目配置有问题。

    此致,
    Jufeng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我发现了问题。 CCS应选择TI MSP430 USB1。
    谢谢你