部件号:MSP-Capt-FR2633
我正在探索 MSP Captivate MCU开发套件 ,希望使用另一种无线方式与PC通信。 在浏览配置传感器布局后生成的代码时,我验证了微控制器外设的使用代码已编译在库(driverlib)中,并且找不到源代码。 所以我想知道这个代码是开放的,还是可以获得外围设备(即UART)的配置。 我还检查了uart.h文件,但指定的参数不允许我提取必要的设置来建立通信。
感谢你的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:MSP-Capt-FR2633
我正在探索 MSP Captivate MCU开发套件 ,希望使用另一种无线方式与PC通信。 在浏览配置传感器布局后生成的代码时,我验证了微控制器外设的使用代码已编译在库(driverlib)中,并且找不到源代码。 所以我想知道这个代码是开放的,还是可以获得外围设备(即UART)的配置。 我还检查了uart.h文件,但指定的参数不允许我提取必要的设置来建立通信。
感谢你的帮助
感谢您的回复。 我建议查看 MSP430驱动程序库MSP430FR2xx_4xx API指南 和 MSP430驱动程序库MSP430FR2xx_4xx用户指南。 您应该能够找到有关相关模块/参数的详细信息。
希望这些能有所帮助。
此致,
詹姆斯
MSP客户应用程序
你好
在MSP Captivate MCU开发套件上,UART使用哪种波特率发送数据?
我可以使用256k波特率进行通信,但这不会影响UART_configuration.h上的此配置。
#define UART__prescaler (0x08)
#define UART__FIRST_STAGE ( 0x00)
#define UART__second_stage-MOD (0x00)
在此站点上,我只能计算参数,而不能计算波特率:
您好,Pedro:
我很高兴您发现它很有帮助。 Captivate设计中心生成的代码假定您将通过GUI使用开发套件。 因此,它会将大量数据发送到PC,从而使设计中心的功能得以利用。 对于要提醒主机处理器按钮已按下的应用程序,您不需要太多数据。 因此,您需要使用回调功能来访问传感器数据。 这将在Captivate技术指南中讨论。 有关数据包结构,请参阅通信模块(可在此处找到)中的协议层部分。
您可能会发现以下主题中的讨论很有趣。
此致,
詹姆斯
MSP客户应用程序