This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-Capt-FR2633:Captivate MCU开发套件源代码和UART配置

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616426/msp-capt-fr2633-captivate-mcu-development-kit-source-code-and-uart-configuration

部件号:MSP-Capt-FR2633


我正在探索 MSP Captivate MCU开发套件 ,希望使用另一种无线方式与PC通信。 在浏览配置传感器布局后生成的代码时,我验证了微控制器外设的使用代码已编译在库(driverlib)中,并且找不到源代码。 所以我想知道这个代码是开放的,还是可以获得外围设备(即UART)的配置。 我还检查了uart.h文件,但指定的参数不允许我提取必要的设置来建立通信。
感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pedro:

    您是否询问如何查找DriverLib库函数背后的源代码?

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,但也有一些使用指南。 有些参数不清楚其含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我建议查看 MSP430驱动程序库MSP430FR2xx_4xx API指南 和 MSP430驱动程序库MSP430FR2xx_4xx用户指南。 您应该能够找到有关相关模块/参数的详细信息。

    希望这些能有所帮助。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好


    在MSP Captivate MCU开发套件上,UART使用哪种波特率发送数据?

    我可以使用256k波特率进行通信,但这不会影响UART_configuration.h上的此配置。

    #define UART__prescaler                                                    (0x08)
    #define UART__FIRST_STAGE (                                            0x00)
    #define UART__second_stage-MOD                                            (0x00)

    在此站点上,我只能计算参数,而不能计算波特率:

    software-dl.ti.com/.../index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pedro:

    默认波特率为250k波特。 您可能会发现以下主题很有帮助。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,James

    非常有帮助,谢谢。 我还有一个问题,很抱歉,我是第一次为您的TI编程。

    我在UARTn´t上收到了大量带有信息传感器和元素状态的数据,但我无法理解这些数据。

    是否有框架格式的指南? 我试图通过代码来查看,但组成帧的部分功能在ROM中编码,我看不到代码。 如果没有它,我会得到很多数据,但我不知道变量是什么。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pedro:

    我很高兴您发现它很有帮助。 Captivate设计中心生成的代码假定您将通过GUI使用开发套件。 因此,它会将大量数据发送到PC,从而使设计中心的功能得以利用。 对于要提醒主机处理器按钮已按下的应用程序,您不需要太多数据。 因此,您需要使用回调功能来访问传感器数据。 这将在Captivate技术指南中讨论有关数据包结构,请参阅通信模块(可在此处找到)中的协议层部分。

    您可能会发现以下主题中的讨论很有趣。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序