This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:Captivate -如何更改HID桥接板的UART波特率?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616751/msp430fr2633-captivate---how-to-change-the-uart-baud-rate-of-hid-bridge-board

部件号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他部件: MSPWAREMSP430WARE

您好,

我阅读了Captivate Technology Guide (Captivate技术指南)中有关HID网桥命令集的描述,但没有控制台工具的详细信息。  

在哪里可以找到HID网桥配置控制台来设置新的波特率?

HID1,HID网桥配置控制台接口

HID网桥配置命令集

HID网桥由主机平台通过配置控制台HID接口发送和接收HID网桥“HB”命令来配置。 可用的配置命令如下所述。

命令 说明 参数? 有效参数(1) ValidArguments (验证设备)(2)
HB版本 获取版本字符串。
HB平台 获取平台字符串。
HB升级 进入USB引导加载程序。
HB重新启动 重新启动HID网桥。
HB模式 获取/设置操作模式。 格式,接口 RAW,PACKET UART,I2C
HB保存配置 将活动或默认配置保存到引导内存。 要保存的配置 活动,默认值
HB UARTBAD 获取/设置UART波特率。 新波特率 2500.001152亿,3.84万,1.92万,9600

    谢谢!

    Howard Kim

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
      您好,Howard:

      请问您为什么要更改波特率? 您是否观察传感器数据的吞吐量限制? Captivate设计中心在后台使用这些HB命令,不能通过设计中心手动更改。 请记住,HID网桥用于连接PC。 如果您尝试将MSP430FR2633与主机微控制器或主机处理器连接,则不需要HID桥接器,因为您可以使用MSP430FR2633上的UART或I2C接口直接通信。

      此致,

      詹姆斯

      MSP客户应用程序
    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      你好,Howard,

      调整波特率不是正常的事情,但可以这样做。  

      您可以使用MSPWare中的Java HID演示连接到HID网桥的HID1接口。  如果已安装,路径通常如下所示:
      C:\ti\MSP\MSP430Ware_x_x_x\usbib430\Host_USB_Software\Java_HID_Demo\Windows\HidDemo.jar

      您需要将PID设置为0x0965,选择HID1,然后连接。  然后您可以发送和接收ASCII语句。  以下是检查版本和平台并将波特率设置为9600的示例。

      请注意,USB重置后,网桥将恢复为25万波特(默认值)。  如果您希望保留9600,则需要保存活动配置,以便使用该新配置启动。  要执行此操作,请设置为9600,然后发送save active命令。

      然后,在重置电源后,它仍将为9600。  您始终可以通过发送HB saveconfig default来恢复默认开机设置:

      我们可能会在将来将此功能添加到设计中心。

      此致,
      沃尔特

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
      James,

      感谢您的回复。
      有时,我需要在进行外部噪声测试时降低UART波特率,以获得可靠的数据包数据。

      Howard Kim
    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
      你好,Walter,

      这是一个很好的提醒我的信息。
      效果很好。

      非常感谢
      Howard Kim