This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:CCS/MSP430FR6989:

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/614633/ccs-msp430fr6989-ccs-msp430fr6989

部件号:MSP430FR6989

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我正在尝试理解水表代码,但无法理解SET_DAC函数中的某些部分。  state_sparation在此函数中执行什么操作?

我的另一个问题是:为什么分隔系数为4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Basak,
    state_Separation_x值为每个通道设置阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答,

    我还想知道您对分离系数有何看法? 为什么是4?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Basak,
    这是阈值的标量,但我不确定是如何选择的。 我已经询问了作者,并将回复给您。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您,Cameron,我正在等待您的回答,

    我以前也问过一个问题,但答案对我没有帮助,你也可以看看吗?

    e2e.ti.com/.../61.0941万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Basak,
    我来看看另一个线程。

    我与代码作者交谈过,似乎是在实验中发现了价值。 我怀疑是与确保阈值设置的正确振幅有关的。