This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432P401R:任务(或时钟功能)之间共享的全局变量是否需要标记为易失性?

Guru**** 2587265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616324/rtos-msp432p401r-do-global-variables-shared-between-tasks-or-clock-functions-need-to-be-marked-as-volatile

部件号:MSP432P401R

工具/软件:TI-RTOS

大家好,

您能否确认是否需要将空闲任务/任务/时钟功能/SWI之间共享的全局变量明确标记为易失性。

或者,RTOS编译过程是否会使这种情况变得不必要?

总是将全局标记为易失性是否是良好的做法?  

谢谢

朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian,

    RTOS不会自动使全局变量变得易失。 如果您希望使用全局变量,建议将其标记为易失性。 我个人喜欢对嵌入式编程中易失性关键字用法的描述: https://barrgroup.com/Embedded-Systems/How-To/C-Volatile-Keyword

    我还建议,如果您确实在任务之间共享全局变量,请确保任务不会同时尝试和利用它。 关于在任务/线程/hwi/swis等之间共享信息,研究如何利用信号量,门,邮箱和消息队列可能很有用。 有关 详细信息,特别是第4章,请参阅RTOS概念和TI-RTOS基础SimpleLink Academy Labs以及TI-RTOS Kernal用户指南。