大家好,
正在尝试刷新App1_MSPBoot ,但它已实现
错误:选项-romwidth (width)的参数超出范围。
已搜索相关论坛,但问题仍未解决,请帮助我解决问题,并解释为什么会出现此错误。
在导入项目期间,使用CCS6不会同时复制工作空间。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
正在尝试刷新App1_MSPBoot ,但它已实现
错误:选项-romwidth (width)的参数超出范围。
已搜索相关论坛,但问题仍未解决,请帮助我解决问题,并解释为什么会出现此错误。
在导入项目期间,使用CCS6不会同时复制工作空间。
您好,Caleb Overbay,
感谢您的重播,
是根据以下链接更改。
我再次尝试创建新项目,并进行了相同的更改。现在我没有收到该错误,但知道我收到了另一个错误
MSP430:加载完成。 写入闪存的字节数分别为242 (代码)和50 (数据)。 预期的RAM使用量为80字节(未初始化的数据+堆栈)。
MSP430:无法运行目标CPU:无法运行设备(到断点)
您好,Caleb,
很抱歉延迟重放。
问题已解决,程序正在闪烁,感谢您提供解决方案。
注释返回TI_MSPboot_AppMgr.c文件的CRC验证中的FLASE_t
如果(crc16MakeBitwise (((uint8_t *)&_App_Start,(uint16_t)&_crc_size)!=
应用校验和(_A)
/*{
返回false;
}
其他*/
{
返回true_t;
}
再次感谢,