This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:App1_MSPBoot出现错误

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615440/msp430g2553-app1_mspboot-is-getting-error

部件号:MSP430G2553

大家好,

正在尝试刷新App1_MSPBoot ,但它已实现

错误:选项-romwidth (width)的参数超出范围。  

已搜索相关论坛,但问题仍未解决,请帮助我解决问题,并解释为什么会出现此错误。

在导入项目期间,使用CCS6不会同时复制工作空间。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Madhu,

    我没有看到您遇到的错误。 您能否提供错误的屏幕截图? 项目构建是否正常?您是否对其进行了任何更改?

    另外,如果未首先出现MSPBoot,则不应将单个应用程序加载到MSP430上。 虽然这不会导致您遇到的问题,但会导致应用程序代码异常运行。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb Overbay,

    感谢您的重播,

    是根据以下链接更改。

    e2e.ti.com/.../187.5451万

    我再次尝试创建新项目,并进行了相同的更改。现在我没有收到该错误,但知道我收到了另一个错误

    MSP430:加载完成。 写入闪存的字节数分别为242 (代码)和50 (数据)。 预期的RAM使用量为80字节(未初始化的数据+堆栈)。
    MSP430:无法运行目标CPU:无法运行设备(到断点)

    在构建期间未收到任何错误,但在调试过程中遇到错误。已搜索论坛数,但未解决问题。用于参考目的,附加错误图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Madhu,

    在对App1进行编程之前,您是否已将MSPBoot编程到MSP430G2553上? 如果未将MSPBoot编程到部件上,则应用程序将无法正常运行。 另外,在对App1编程时,您需要仔细选择调试选项,以便MSPBoot不会从该部件中擦除。 是否可以共享这些调试选项?

    最后,您引用的帖子指出,加载App1时CRC不正确,因此无法正常运行。 请务必遵循该POST中的说明,以确保在十六进制文件中填充正确的CRC,或强制MSPBoot不计算CRC,而是查找重置向量的值。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb,

    很抱歉延迟重放。

    问题已解决,程序正在闪烁,感谢您提供解决方案。

    注释返回TI_MSPboot_AppMgr.c文件的CRC验证中的FLASE_t  

    如果(crc16MakeBitwise (((uint8_t *)&_App_Start,(uint16_t)&_crc_size)!=
    应用校验和(_A)
    /*{
    返回false;
    }
    其他*/

    返回true_t;
    }

    再次感谢,