This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432P401R:在MSP432P401R Launchpad和自定义应用板上的ADC精度

Guru**** 2586885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615106/rtos-msp432p401r-adc-accuracy-on-msp432p401r-launchpad-and-custom-application-board

部件号:MSP432P401R

工具/软件:TI-RTOS

各位朋友,您好!

我们正在开发一种以MSP432为核心的定制板。 我们看到ADC测量值和计算值之间存在巨大差异。 需要紧急帮助和提示才能尝试。 下表显示了自定义主板和EVK启动板上的ADC错误。  

通道0上的ADC十六进制计数 十进制等效值 2^14 (14位ADC) 参考电压 ADC计算的电压 针脚处的测量电压     测得的差值- ADC输出   %错误
自定义板1. 7D0 2000年 1.6384万 2.5 0.3.05175781亿 0.318   0.0.12824219亿   4.03 %
解答42. 2626. 1.6384万 2.5 0.4.00695801亿 0.433   0.0.32304199亿   7.46 %
0d8e 3470 1.6384万 2.5 0.5294.7998万 0.582   0.525.2002万   9.02 %
FDC 4060. 1.6384万 2.5 0.6.19506836亿 0.697   0.0.77493164亿   11.12 %
1306. 4870 1.6384万 2.5 0.7.43103027亿 0.838   0.0.94896973亿   11.32 %
155e 5470 1.6384万 2.5 0.8.34655762亿 0.952   0.1.17344238亿   12.33 %
189 f 6303. 1.6384万 2.5 0.9.61761475亿 1.106   0.1.44238525亿   13.04 %
1第二节 6850 1.6384万 2.5 1.0.45227051亿 1.2   0.1.54772949亿   12.90 %
1E8c. 7820. 1.6384万 2.5 1.1.93237305亿 1.388   0.1.94762695亿   14.03 %
231e. 8990 1.6384万 2.5 1.3.71765137亿 1.68   0.3.08234863亿   18.35 %
263C 9788 1.6384万 2.5 1.4.93530273亿 1.752   0.2.58469727亿   14.75 %
2f3c. 1.2092万. 1.6384万 2.5 1.8.45092773亿 2.194   0.3.48907227亿   15.90 %
2c3c. 1.1324万. 1.6384万 2.5 1.7.27905273亿 2.04   0.3.12094727亿   15.30 %
333c. 1.3116万 1.6384万 2.5 2.0.01342773亿 2.387   0.3.85657227亿   16.16 %
37直流 1.43万 1.6384万 2.5 2.1.82006836亿 2.616   0.4.33993164亿   16.59 %
3 bc6. 1.5302万 1.6384万 2.5 2.3.34899902亿 2.8   0.4.65100098亿   16.61 %
3月5日 1.6069万 1.6384万 2.5 2.4.51934814亿 2.95   0.4.98065186亿   16.88 %
3 ff 1.6383万. 1.6384万 2.5 2.4.99847412亿 3.17   0.6.70152588亿   21.14 %
3 ff 1.6383万. 1.6384万 2.5 2.4.99847412亿 3.07   0.5.70152588亿   18.57 %
                   
定制板2. 7个 1998年 1.6384万 2.5 0.3.04870605亿 0.33   0.0.25129395亿   7.61 %
08f9 2297 1.6384万 2.5 0.3.50494385亿 0.39   0.0.39505615亿   10.13 %
C0a 3082. 1.6384万 2.5 0.4.70275879亿 0.532   0.0.61724121亿   11.60 %
e0a 3594. 1.6384万 2.5 0.5.48400879亿 0.628   0.0.79599121亿   12.68 %
113C 4412. 1.6384万 2.5 0.6.73217773亿 0.773   0.0.99782227亿   12.91 %
13采 5070 1.6384万 2.5 0.7.73620605亿 0.893   0.1.19379395亿   13.37 %
166A. 5738. 1.6384万 2.5 0.8.75549316亿 1.016   0.1.40450684亿   13.82 %
183c. 6204 1.6384万 2.5 0.9.46655273亿 1.101   0.1.54344727亿   14.02 %
1a92. 6802 1.6384万 2.5 1.0.37902832亿 1.212   0.1.74097168亿   14.36 %
1第6段 7926. 1.6384万 2.5 1.2.09411621亿 1.421   0.2.11588379亿   14.89 %
204e 8270 1.6384万 2.5 1.2.61901855亿 1.486   0.2.24098145亿   15.08 %
24c0 9408 1.6384万 2.5 1.4.35546875亿 1.695   0.2.59453125亿   15.31 %
公元前29年 1.0684万. 1.6384万 2.5 1.6.30249023亿 1.934   0.3.03750977亿   15.71 %
2c1e 1.1294万. 1.6384万 2.5 1.7.23327637亿 2.049   0.3.25672363亿   15.89 %
307E 1.2414万 1.6384万 2.5 1.8.94226074亿 2.266   0.3.71773926亿   16.41 %
3a8e. 1.499万 1.6384万 2.5 2.2872.9248万 2.737   0.4497.0752万   16.43 %
3c7c. 1.5484万 1.6384万 2.5 2.3.62670898亿 2.834   0.4.71329102亿   16.63 %
3d08 1.5624万 1.6384万 2.5 2.3.84033203亿 2.976   0.5.91966797亿   19.89 %
                   
EVK1628 C5A 3162 1.6384万 2.5 0.4824.8291万 0.473   -0.94.8291万   -2.00 %
1353 4947. 1.6384万 2.5 0.7.54852295亿 0.759   0.0.04147705亿   0.55 %
1935年 6453 1.6384万 2.5 0.9.84649658亿 1.002   0.0.17350342亿   1.73 %
1f2e. 7982. 1.6384万 2.5 1.2.17956543亿 1.246   0.0.28043457亿   2.25 %
232B 9003 1.6384万 2.5 1.3.73748779亿 1.409   0.0.35251221亿   2.50 %
281e 1.027万 1.6384万 2.5 1.5.67077637亿 1.606   0.0.38922363亿   2.42 %
2c8e 1.1406万. 1.6384万 2.5 1.7404.1748万 1.793   0.525.8252万   2.93 %
2 eea 2010年 1.6384万 2.5 1.8.32580566亿 1.89   0.0.57419434亿   3.04 %
3113 1.2563万 1.6384万 2.5 1.9169.6167万 1.98   0.630.3833万   3.18 %
3537. 1.3623万. 1.6384万 2.5 2.0.78704834亿 2.191   0.1.12295166亿   5.13 %
39a9. 1.4761万 1.6384万 2.5 2.2.52349854亿 2.381   0.1.28650146亿   5.40 %
3f3e. 1.619万 1.6384万 2.5 2.4.70397949亿 2.596   0.1.25602051亿   4.84 %
3 ff 1.6383万. 1.6384万 2.5 2.4.99847412亿 2.786   0.2.86152588亿   10.27 %
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sameer,
    您能否评论主板之间的差异或提供自定义主板的示意图/布局? 您能否消除与时钟系统相关的任何差异? 您是否在使用TI驱动器示例?

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    在这两种情况下(EVK和自定义板),我们都使用TI-RTOS的示例代码。 这是adcsinglechannel-项目(请参见下图)。 我不能在公共论坛上共享自定义板示意图,抱歉! 但我可以告诉大家,我们为电路提供3.3V输入,并将AN0引脚(WFP 5.5)连接到直流电源,并改变输入电压以记录各种值。 AN0只是我们电路中的一个浮动引脚,与EVK非常相似。 唯一的区别是VREF的连接。 请参见下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您看到使用外部引用和内部引用之间的差异,我会很好奇,因为在您的应用中,它们是相同的信号。  这是您尝试过的实验吗?  是否有任何其他设备使用此电压?  模拟和数字电压(短路,滤波器,开路/隔离)之间的关系是什么?

    您正在测量的信号上是否有与EVK板不同的滤波器部件或无源元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chris,

    *内部参考和外部参考得出相同/相似的结果

    *模拟和数字电压由电容式滤波器隔开,请参见下图

    *无钝化与EVK不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Sameer。 差异的可能来源是电源,参考,时钟,源阻抗和噪声。

    (1) 用品/参考资料
    答 这似乎不是问题,因为AVCC和DVCC之间存在良好的分离。
    B. 代码示例对于两者都是相同的,因此配置没有增量
    (2) 时钟/源阻抗
    答 ADC的时钟在SDK修订版1_30_00_40 (TIRTOS_msp43x_2_20_00_06)和1_40_01_00之间发生了变化。 请确认您使用的是最新的SDK驱动程序。
    一 在版本1_30_00_40中,默认功率级别为2 (48Mhz MCLK),MCLK用于获取不能超过25MHz的ADCCLK。
    B. ADC的采样保持时间在SDK版本1_30_00_40和1_40_01_00之间发生了变化。 请确认您使用的是最新的SDK驱动程序。
    一 在版本1_30_00_40中,样本保持时间定义为4ADCCLK,在48Mhz时,这意味着样本保持时间大约为预期时间的一半。
    C. 确认时钟频率符合预期(25MHz,SYSOSC输出至GPIO)
    (3) 噪音
    答 由于您正在使用此示例,因此不应该有其他会干扰的操作(通信,PWM等)。


    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    我和Sameer正在合作,因此我将回答您的问题...

    2)我们正在使用tirtos_msp43x_2_20_00_06。
    我们使用了driverlib示例代码adc14_singl_convertation_repeat和adc14_singl_channel_external_reference。
    我们甚至尝试将默认时钟从DCO更改为HFXT。 设置适当的功率级别,但输出仍然没有变化。
    同时,采样保持时间被设置为ADC_PULSE_WIDES_192,ADC_PULSE_WIDES_192。

    3)噪音:程序单独运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这些示例的配置以及tirtos驱动程序的2_20_00_06版本存在问题。 我在adc14_singLE_conversion重复命令中看到此配置:

    /*设置闪存等待状态*/
    MAP_FlashCTL_setWaitState(FLASH_BANK0, 2);
    MAP_FlashCTL_setWaitState(FLASH_Bank1,2);

    /*将DCO设置为48MHz */
    MAP_PCM_setPowerState(PCM_AM_LDO_VCORE1);
    MAP_CS_setDCOCenteredFrequency (CS_DCO_Frequency_48);

    /*启用FPU以进行浮点操作*/
    MAP_FPU_enableModule();
    MAP_FPU_enableLazyStacking();

    //![单采样模式配置]
    /*初始化ADC (MCLK/1/4)*/
    MAP_ADC14_enableModule();
    MAP_ADC14_INITModule (ADC_CLOCKSOURCE_MCLK,ADC_PREDIVIDER_1,ADC_DIVIDER_4,
    0);

    建议的操作是为外围设备提供时钟,时钟小于或等于25MHz,不提供更高的顺序时钟,并在外围设备中进行划分。 是否可以尝试使用较慢的时钟?

    MAP_ADC14_INITModule (ADC_CLOCKSOURCE_ADCOSC,ADC_PREDIVIDER_1,ADC_DISCROLLER_1,
    0);

    此致,
    Chris