This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TRF6900ADU:MSP FET - msp432 -未知设备

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615550/ccs-trf6900adu-msp-fet---msp432---unknown-device

部件号:TRF6900ADU

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我尝试用一个全新的外部调试器调试一个全新的msp432。

这些导线按正常方式连接,CCS 7检测到FET,但返回错误:

连接到目标时出错: 未知设备。

我还有什么需要改变的吗?

FET与msp432兼容

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能否提供有关设置的更多信息? 您是否使用MSP432构建了自定义板,或者您是否拥有启动板或目标插座板等开发平台?

    您使用的是此适配器 www.ti.com/.../slau571 还是XDS编程器?

    谢谢,此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我正在使用MSP-432P401R开发板。
    如slau571c.pdf Figure 1-1 (MSP-FET-432ADPTR)所示连接电线。
    外部调试器上的开关接通,该板由外部供电。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎没有遇到您所描述的编程问题。  这是我的设置:

    请注意,这处于'Vsense '状态。  如果您使用的是较早版本的CCS,则可能会发现此线程很有用。

    此致,
    Chris