This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:需要有源功耗详细信息

Guru**** 2585395 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615526/msp430f5528-need-active-power-consumption-details

部件号:MSP430F5528

您好,

我们正在为我们的项目使用MSP430F5528 MCU,为了满足实际功耗要求,我们需要MCU的每个电源轨的实际电流消耗。 根据数据表,有许多当前值,但我们需要考虑哪些值?

我们正在使用4MHz晶体用于XT2,32.768kHz晶体用于XT1。

我们还使用MCU的USB功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nimesh,

    整个设备只有电源。

      与指定操作一样,您可以在设备数据表的5.4 和5.5 部分找到进入VCC的活动模式和低功率模式电源电流(不包括外部电流)。

    如果您使用的其它外围设备未在“5.4 & 5.5 operation (驱动器和设备操作)”部分列出,请参阅指定的部分,了解具有已记录测试条件的功耗数据的外围设备。

    我还建议 您测试实际功耗,因为它与PCB设计和器件配置相关,例如GPIO设置,时钟设置,低功率设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。

    此致,
    Nimesh Rana