Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5528 您好,
我们正在为我们的项目使用MSP430F5528 MCU,为了满足实际功耗要求,我们需要MCU的每个电源轨的实际电流消耗。 根据数据表,有许多当前值,但我们需要考虑哪些值?
我们正在使用4MHz晶体用于XT2,32.768kHz晶体用于XT1。
我们还使用MCU的USB功能。