请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:eZ430-F2013 主题中讨论的其他部件:MSP430F2619, MSP-FET,
工具/软件:Code Composer Studio
此器件是否适用于7.2 和MSP430F2619器件,我手边有一个。
我刚刚意识到那里的MSP-FET短缺,我不得不等到2017年8月中旬。
Omilex Tiny不能在CCS7.x上工作,因此我无法使用它。
这个项目不是一个好的开始!