This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/eZ430-F2013:它是否适用于7.2 和MSP430F2619器件?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615447/ccs-ez430-f2013-will-it-work-for-ccs7-2-and-msp430f2619-device

部件号:eZ430-F2013
主题中讨论的其他部件:MSP430F2619MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

此器件是否适用于7.2 和MSP430F2619器件,我手边有一个。

我刚刚意识到那里的MSP-FET短缺,我不得不等到2017年8月中旬。

Omilex Tiny不能在CCS7.x上工作,因此我无法使用它。  

这个项目不是一个好的开始!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Richard:

    有关调试程序及其功能的列表,请参阅MSP调试程序用户指南( www.ti.com/lit/slau647 )中的表1“调试探测器功能和设备兼容性”。 从该表中可以看出,eZ430-F2013不支持MSP430F2619。

    关于MSP-FET的可用性。 我刚刚检查了TI电子商店的库存,它们应该可以立即发货。 我建议您从TI E-store订购当前的时间敏感订单,当地分销商目前的库存仍然有限。 TI致力于在全球范围内增加MSP-FET的库存。 只需花费一点时间即可储存符合CE标准的新版本MSP-FET,这就是当前库存低的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚下了订单(154.9383万),将发货到保加利亚。 当它到达保加利亚?
    我需要配送代码,以防定制需要支付关税才能发布。 如果您在欧盟有TI插座,则从那里发货会更容易,避免定制。
    您可以确认吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard,

    当您的订单发货时,您将收到一封包含追踪信息的电子邮件通知。 遗憾的是,我无法从TI电子商店查找单个订单。 如果您对订单有其他问题/疑虑,您的电子邮件确认将包含一个途径,供您通过支持链接和/或电子邮件表达这些问题/疑虑。