This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:MAX3.1856万与MSP430fr2033的接口

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/614901/msp430fr2033-max31856-interface-with-msp430fr2033

部件号:MSP430FR2033

您好,

       我想将 8 MAX3.1856万热电偶温度补偿IC与MSP430fr2033控制器连接起来。 我使用 SPI通信在MAX3.1856万和MSP430fr2033之间进行通信。因此,任何人都可以告诉我基本的想法或流程图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好SUvarna:

    MAX3.1856万数据表中介绍了SPI通信协议和寄存器的详细信息。MSP430FR2xx/4xx用户指南中介绍了eUSCI (SPI模式)初始化和控制。 TI以C和DriverLib格式在CCS资源管理器和在线中提供了示例。 还有多个在线共享的社区项目,用于MSP430和SPI从属器件之间的接口。

    此致,
    Ryan