This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430FR5994:使用Code Composer Studio更改示例中的项目选项时出错

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP-EXP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/635834/rtos-msp430fr5994-errors-changing-project-options-in-an-example-with-code-composer-studio

部件号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430FR5994

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我正在macOS High Sierra版本10.13 上使用代码编辑器Studio的最新版本(版本:7.3。0.0.0019万)。

我正在测试TI为MSP430FR5994和RTOS提供的fatsd示例。

项目工作正常,但在项目中更改某些选项时不会运行。

例如,我尝试将数据存储器模型从受限更改为大。 在这种情况下,项目不会运行。 此外,当我将上一个选项更改为原始值时,该项目不会工作。

我尝试更改这些选项,因为我们在集成JSON库(CJSon)时遇到问题。

我想在MSP430 Conpiler ->高级选项->运行时模型选项下更改有关“必须靠近哪些数据”和用户大数据存储器模型的选项。

提前感谢。

此致,

Juan Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Juan,

    您能否更详细地描述症状? 您是否在CCS中遇到错误,或者代码是否正在编译但无法正常运行? 如果遇到CCS错误,可以将其发布到论坛上吗?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    在MSP-EXP430FR5994目标上下载,编译和加载fatfs示例,它工作正常,没有任何错误。

    在更改了上一篇文章中提到的任何项目选项后,可以编译代码而不会出现任何错误,但无法正常运行。 代码似乎没有开始执行。 当然,我正在按“运行”按钮调试项目。

    在更改一个项目选项并测试项目不能正常运行之后,我为项目选项设置了原始值,但输出是相同的:代码编译时没有错误,但无法正常运行。

    谢谢,此致,

    Juan Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juan,  

    在更改上一篇文章中提到的任何项目选项后,代码可以编译而不会出现任何错误,但无法正常运行。 代码似乎没有开始执行。 当然,我正在按“运行”按钮调试项目。[/QUOT]

    当代码“未开始执行”时,您是否按下了暂停按钮以查看代码中的位置。 您是否被困在ISR中? 您是否可以逐步查看代码以查看哪一行导致问题?

    此致,  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    打扰一下。
    我遇到了其他问题,我正在处理。
    我在论坛上找到了另一个解决方案。
    该项目在SYSNMI中断中被阻止。
    解决方案是:项目,选项,CCS常规,MPU和禁用MPU选项。
    现在,fatsd项目即使在更改项目选项时也能正常工作。

    谢谢,此致,
    Juan Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Juan,

    感谢您使用您的解决方案更新帖子。 这似乎是代码中可能存在的错误,应在将来的更新中解决,因此感谢您提请我们注意。 您能否提供回答您问题的E2E帖子的链接?

    此致,
    Caleb Overbay