主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430FR5994
工具/软件:TI-RTOS
您好,
我正在macOS High Sierra版本10.13 上使用代码编辑器Studio的最新版本(版本:7.3。0.0.0019万)。
我正在测试TI为MSP430FR5994和RTOS提供的fatsd示例。
项目工作正常,但在项目中更改某些选项时不会运行。
例如,我尝试将数据存储器模型从受限更改为大。 在这种情况下,项目不会运行。 此外,当我将上一个选项更改为原始值时,该项目不会工作。
我尝试更改这些选项,因为我们在集成JSON库(CJSon)时遇到问题。
我想在MSP430 Conpiler ->高级选项->运行时模型选项下更改有关“必须靠近哪些数据”和用户大数据存储器模型的选项。
提前感谢。
此致,
Juan Antonio