This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2122:MSP430F2122TRHBR:将MSP-Gang连接到VQFN封装所需的适配器?

Guru**** 2593580 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP-FET, MSP430F2122, MSP-TS430RHB32A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632086/msp430f2122-msp430f2122trhbr-adapter-needed-to-connect-msp-gang-to-vqfn-package

部件号:MSP430F2122
主题中讨论的其他部件:MSP-GangMSP-FETMSP-TS430RHB32AMSP-TS430PW28

大家好!

我的客户希望使用我们的群组适配器,但无法将适配器连接到其系统/主板中的MCU。

他们使用的是采用32-VQFN封装的MSP430F2122TRHBR。

我的客户是否需要在MPS-Gang适配器上安装特定适配器?

谢谢!

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    Peter Kittiyasawadi 说:
    我的客户希望使用我们的群组适配器,但无法将适配器连接到系统/主板中的MCU。[/QUOT]

    MSP-Gang使用我们的14引脚JTAG连接器,如MSP-FET。 可以理解的是,客户不希望在最终设计中包括这样的大型连接器。 对于生产编程,我强烈建议使用MSP-Gang。

    [报价用户="Peter Kittiyasawadi"]

    他们使用的是采用32-VQFN封装的MSP430F2122TRHBR。

    我的客户是否需要在MPS-Gang适配器上安装特定适配器?

    [/引述]

    通常,我们建议使用八个目标插座板,但看起来我们不会销售32引脚VQFN封装的MSP430F2122的目标插座板。

    现在,我看到客户使用 一家名为 Tag-Connect的公司生产的TC2050-IDC系列的适配器电缆。 它们提供支脚型和无支脚型,可直接连接到MSP-Gang上的14引脚JTAG连接器。 显然,如果客户的设计已经完成,而生产主板没有匹配的占地面积,那么这些适配器电缆将无法工作。

    如果此选项不起作用,他们必须设计自定义适配器板,这些适配器板可以连接到MSP-Gang上的14引脚JTAG连接器,还可以连接到其特定板上的插头,连接器等。 也许,他们可以使用2线SBW JTAG接口来减少连接数量(记住我们对重置电路组件和其他连接的建议, 对于确保正确编程非常重要,请参见 《MSP430硬件工具用户指南》中的图2-1或2-2),尽管它比4线JTAG慢。 最糟糕的情况是,他们可以尝试使用跳线,但出于许多原因,我不建议长期使用跳线。

    另外,请参阅 《MSP组合编程器用户指南》中的第1.3 节 ,了解一些需要考虑的其他事项,例如MSP组合提供的最大功率,最大电线长度等

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,

    这是否回答了您的问题? 如果是,请单击绿色的"This Resolved My Issue (此问题已解决)"按钮。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    从我的客户那里得到一些反馈。

    "我不想对最终板上的零件进行编程。 我正在研究在将部件安装到生产板之前对其进行编程。 因此,我正在研究同时编程许多零件。 如果我使用您的组合编程器,我可以一次编程8个零件。 但我需要一个插座和板来连接量表编程器。"

    我们进行了一些挖掘,我的客户认为他们可以使用此板(www.ti.com/.../MSP-TS430RHB32A)
    可以与组编程器一起使用来对我的芯片进行编程。 这是最佳选择吗?

    此致,
    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    请在下面查看我的客户反馈吗?

    "我不想对最终板上的零件进行编程。 我正在研究在将部件安装到生产板之前对其进行编程。 因此,我正在研究同时编程许多零件。 如果我使用您的组合编程器,我可以一次编程8个零件。 但我需要一个插座和板来连接量表编程器。"

    我们进行了一些挖掘,我的客户认为他们可以使用此板(www.ti.com/.../MSP-TS430RHB32A)
    可以与组编程器一起使用来对我的芯片进行编程。 这是最佳选择吗?

    谢谢!
    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    感谢您分享客户的反馈和挖掘。 虽然MSP-TS430RHB32A目标插座板可接受32引脚QPN,但引脚连接与MSP430F2122器件的QFN封装不匹配,因此无法对该部件进行编程。 我在下面提供了MSP430F2122引脚和目标板引脚的快照。

    出于客户提到的原因,我强烈建议使用MSP-Gang进行生产编程。 因此,我的最佳建议是设计一个非常基本的PCB,如MSP-TS430RHB32A板,但基于正确的连接,接口和无源(VCC,GND,JTAG, 等)对MSP430F2122进行编程所需(请参阅 《MSP430硬件工具用户指南》图B-20中MSP-TS430PW28板示意图中的连接和组件)。 我在线搜索了适合32引脚QFN 5 mm 的插座,发现下面的链接中有几个可用插座。 客户可能能够从其他来源找到更多插座。 这将允许他们对设备进行编程。

    希望这能有所帮助!

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    感谢您的反馈!

    客户还有一件事要由您来完成。

    请参阅下文。

    我相信你说的是我需要自己制作适配器板。 我认为 我不需要图B-20上的所有内容。 我认为它可以是图2-1的简化版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    是的,正确。 实际上,图2-1基本上是图B-20的顶部,还有一些其他无源元件,如C3,C4。 他们可以选择是否实施4线JTAG和2线SBW。 4线JTAG对器件进行编程所需的时间更短。



    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序