This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5959:版本H的LPM问题

Guru**** 2592430 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632047/msp430fr5959-lpm-issues-with-rev-h

部件号:MSP430FR5959
主题中讨论的其他部件:ENERGYTRACEMSP430FR5969

您好,  

使用FR5959版本H退出LPM模式时遇到问题。 同样的代码在Rev F中工作正常,但在Rev H中不工作。勘误表声称Rev F的LPM问题已在Rev H中修复,我们目前的经验正好相反- Rev F的行为符合预期,Rev H不会退出LPM模式。

是否有可以实施的解决方法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Santosh:

    感谢您的帖子。 是否可以将代码发布到您输入LPM3的位置,什么触发了从LPM3退出? 另外,您是否可以为Rev F和Rev H部件以及TLV硬件版本提供软件包标记(请参阅 错误表中的第2节和第3节)。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,

    感谢您的回复-

    我进入LPM模式,如下所示:
    __no_operation();
    __bis_sr_register (LPM3_bits+GIE);
    __no_operation();

    在ISR中,我按如下方式退出:
    __BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM3_bits);

    包装标记-
    版本H 68AX9JT G4
    修订版F - 49AHCT G4
    此特定部件源自DigiKey。 我们购买了大约50台设备,所有REV H都出现了LPM问题。
    我们还在台湾采购了另外200台产品,但在REV F中没有出现同样的问题

    谢谢
    Santosh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Santosh:

    感谢您提供更多详细信息。

    哪个ISR包含LMP3出口? 此外,如果有配置与ISR相关的模块的代码,也会很有帮助。

    使用CCS中的EnergyTrace,我建议测量电流消耗,以验证观察值是否对应于LPM3,而不是不同的LPM。

    之前,我提到过从设备存储器读取TLV值,以验证硬件版本是否与封装标记匹配。 您可以使用DriverLib tlv_ex1_getDeviceType代码示例执行此操作(其他示例也应该起作用)。 下载并运行示例后,在CCS中停止调试会话,我转至内存浏览器查看包含TLV硬件版本的内存地址。 这里它在地址0x1A06显示为0x30,与MSP430FR59.1366万封装上显示的Rev F匹配。 修订版的值显示在错误表中(参见第3节),TLV存储器位置包括在数据表中(参见第6.12 节)。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Santosh:

    您是否有机会了解我的最新反馈?

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Santosh:

    由于不活动,我正在关闭此线程。 如果您还有任何疑问,请告诉我。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,

    感谢您的回复。 我遇到的问题不是电流消耗问题-但Rev H控制器在中断时不会退出LPM3。 有趣的是,我们在Rev F控制器上没有问题。
    我们实施的变通办法不是输入LPM3。 幸运的是,在这种特定的应用中,控制器的功率与其他组件相比相形见绌。
    我感谢您的回复,很抱歉您之前没有回复。

    谢谢
    Santosh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Santosh:

    感谢您的回复。 我感谢您提供更多详细信息和解决方法,但很抱歉LPM3不起作用。 我已将此问题告知我们的系统团队,如果我听到他们的任何消息,我会通知您。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序