主题中讨论的其他部件:ENERGYTRACE, MSP430FR5969
您好,
使用FR5959版本H退出LPM模式时遇到问题。 同样的代码在Rev F中工作正常,但在Rev H中不工作。勘误表声称Rev F的LPM问题已在Rev H中修复,我们目前的经验正好相反- Rev F的行为符合预期,Rev H不会退出LPM模式。
是否有可以实施的解决方法?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
使用FR5959版本H退出LPM模式时遇到问题。 同样的代码在Rev F中工作正常,但在Rev H中不工作。勘误表声称Rev F的LPM问题已在Rev H中修复,我们目前的经验正好相反- Rev F的行为符合预期,Rev H不会退出LPM模式。
是否有可以实施的解决方法?
谢谢
您好,Santosh:
感谢您的帖子。 是否可以将代码发布到您输入LPM3的位置,什么触发了从LPM3退出? 另外,您是否可以为Rev F和Rev H部件以及TLV硬件版本提供软件包标记(请参阅 错误表中的第2节和第3节)。
此致,
詹姆斯
MSP客户应用程序
您好,Santosh:
感谢您提供更多详细信息。
哪个ISR包含LMP3出口? 此外,如果有配置与ISR相关的模块的代码,也会很有帮助。
使用CCS中的EnergyTrace,我建议测量电流消耗,以验证观察值是否对应于LPM3,而不是不同的LPM。
之前,我提到过从设备存储器读取TLV值,以验证硬件版本是否与封装标记匹配。 您可以使用DriverLib tlv_ex1_getDeviceType代码示例执行此操作(其他示例也应该起作用)。 下载并运行示例后,在CCS中停止调试会话,我转至内存浏览器查看包含TLV硬件版本的内存地址。 这里它在地址0x1A06显示为0x30,与MSP430FR59.1366万封装上显示的Rev F匹配。 修订版的值显示在错误表中(参见第3节),TLV存储器位置包括在数据表中(参见第6.12 节)。
此致,
詹姆斯
MSP客户应用程序