This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047 - 8MHz类型的晶体和温度测量,带PT100/1000传感器

Guru**** 2593580 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/634726/msp430fr6047-msp430fr6047---8mhz-type-of-the-crystal-and-temperature-measurement-with-pt100-1000-sensors

部件号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他部件:EVM430-FR6047

各位同事,

我的客户开发了一个超声波水流量计,并询问:

EVM430-FR6047采用8MHz陶瓷晶体。 它与测量有何关系? 我之所以问这个问题,是因为这种晶体价格便宜,但与石英晶体相比,它不稳定(频率和温度的关系)。 您建议使用什么以及频率和温度容差如何影响测量。

-如何将名为PT100/1000的温度传感器连接到EVM430-FR6047或MSP430FR6047?

谢谢你,米哈伊尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mikhail,

    使用谐振器而不是晶体的主要原因是功率较低。  我同意晶体可以提供更稳定的性能,如果功耗可以接受,使用晶体也没有问题。  对于谐振器,我们正在寻找0.4 % 稳定性或更好的温度范围。  在晶体中,您应该能够找到更好的规格。

    MSP430FR6047具有可与PT100/1000一起使用的ADC。  在EVM上,ADC引脚输出到可用于连接PT100/1000的测试点。  我们没有任何此类传感器的示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie,你好!

    谢谢!

    客户询问我们是否可以提供如何将PT1000连接到MSP430FR6047的示意图。

    您能否建议如何连接? 也许已经有任何原理图?

    我想知道EVM专用于流量和热量计,但没有制造任何外部工业传感器连接器。

    这使客户困惑。

    请帮帮您。

    谢谢你,米哈伊尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    各位同事,

    您能否查看我关于PT1000连接的问题?

    谢谢你,Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米哈伊尔

    实际上,我们正在进行一项TI设计,将于年底发布。  这将是使用增压器组件管座(J5/J6)的插入式电路板。  它将支持2线和4线配置的PT100/500和PT1000,并使用接线板连接传感器导线。  我建议在等待此设计版本时评估主板的流性能。  它将发布到MSP430FR6047的产品文件夹中。