主题中讨论的其他部件:EVM430-FR6047,
各位同事,
我的客户开发了一个超声波水流量计,并询问:
EVM430-FR6047采用8MHz陶瓷晶体。 它与测量有何关系? 我之所以问这个问题,是因为这种晶体价格便宜,但与石英晶体相比,它不稳定(频率和温度的关系)。 您建议使用什么以及频率和温度容差如何影响测量。
-如何将名为PT100/1000的温度传感器连接到EVM430-FR6047或MSP430FR6047?
谢谢你,米哈伊尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位同事,
我的客户开发了一个超声波水流量计,并询问:
EVM430-FR6047采用8MHz陶瓷晶体。 它与测量有何关系? 我之所以问这个问题,是因为这种晶体价格便宜,但与石英晶体相比,它不稳定(频率和温度的关系)。 您建议使用什么以及频率和温度容差如何影响测量。
-如何将名为PT100/1000的温度传感器连接到EVM430-FR6047或MSP430FR6047?
谢谢你,米哈伊尔
你好,Mikhail,
使用谐振器而不是晶体的主要原因是功率较低。 我同意晶体可以提供更稳定的性能,如果功耗可以接受,使用晶体也没有问题。 对于谐振器,我们正在寻找0.4 % 稳定性或更好的温度范围。 在晶体中,您应该能够找到更好的规格。
MSP430FR6047具有可与PT100/1000一起使用的ADC。 在EVM上,ADC引脚输出到可用于连接PT100/1000的测试点。 我们没有任何此类传感器的示例代码。